结果:找到"武汉新芯,SPI Nor Flash,XM25QWxxC",相关内容1000条
- 贴片式tf卡Nandflash芯片试用体验
- 雷龙发展Nandflash芯片试用体验 一、项目背景 最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。 Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。 SDNAND内置FLASH管理算法 二、产品解析 NOR和NAND是市场上两种主要的非...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,NOR 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-05 17:45:00
- Flash存储芯片:NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC的比较与解析
- 前言 在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失性、可擦写性和可编程性等优势,占据了重要地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.NorFlash 1.1用途特性 NORFlash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NORFlash在嵌入式系统和单片机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 存储芯片 NOR Flash NAND Flash UFS eMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-03 11:55:00
- 什么是NAND型Flash存储器?
- 前言NANDFlash和NORFlash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORFlash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDFlash结构,后者的单元电路尺寸几乎只是NOR器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。1.NANDFlashROMNANDFlashROM应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,SD NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-01 17:32:00
- 非易失性Flash详解
- Flash(快闪或闪存)由Intel公司于1988年首先推出的是一种可用电快速擦除和编程的非易失性存储器,其快速是相对于EEPROM而言的。Flash从芯片工艺上分为NorFlash和NandFlash两大类。NorFlashNorFlash的特点是芯片内执行(XIP),应用程序可以直接在内存Flash内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NorFlash的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益。NandFlashNandFlash的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度很快;然而其管理和控制比较复杂。非易失性存储器–NorFlashNorFlas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非易失性Flash,Flash,Nor Flash,Nand Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-07 14:24:00
- NANDFlash和NORFlash的区别
- 1.1接口差别NORFlash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NORFlash进行访问,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NANDFlash器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据﹐只能通过I/O接口发送命令和地址,对NANDFlash内部数据进行访问。各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NANDFlash读/写操作采用512或2048字节的页。NORFlash是并行访问,NandFlash是串行访问,所以相对来说,前者的速度更快些。1.2容量和成本NORFlash的成本相对高﹐容量相对小,常见的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND Flash,NOR Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-02 14:13:00
- 使用高速SPINorFlash的FPGA配置
- NOR闪存广泛用作FPGA的配置设备。FPGA在工业和通信及汽车ADAS应用中的使用取决于NORFlash的低延迟和高数据吞吐量特性。快速启动时间要求的一个很好的例子是汽车环境中的摄像头系统。点火时后视图像在仪表板上显示的速度是一阶设计挑战。上电后的FPGA会立即加载已存储在NOR器件中的配置位流。传输完成后的FPGA转换为活动(已配置)状态。FPGA包含许多配置接口选项,通常包括并行的NOR总线和串行外围设备接口(SPI)总线。支持这些总线的存储器在不同制造商提供的产品之间始终存在很小的不兼容性,这使得存储设备的多来源采购更加困难。FPGA配置的历史FPGA首次面世时选择的配置存储器是并行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SPI Nor Flash,Flash,FPGA 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-18 15:33:00
- 汽车应用中具有耐久性的赛普拉斯NOR闪存Semper系列
- 赛普拉斯NOR闪存首款经过架构设计并满足汽车行业用于构建故障安全嵌入式汽车系统的ISO26262功能安全标准的存储器。在汽车应用中常见的极端温度下具有出色的耐久性和数据保留能力。汽车的安全标准是构建新的NOR闪存架构的关键驱动力。赛普拉斯能够凭借其MCU和SOC专业知识与众不同。即时能力至关重要,因为现在每辆汽车都至少具有用于ADAS的后视摄像头-组合仪表的快速启动要求一直是赛普拉斯Hyperbus技术的关键市场。不仅需要NOR闪光灯的组合仪表和照相机。赛普拉斯还将动力总成,发动机控制装置和底盘控制装置视为一个巨大的市场,并且由于高温,可靠性至关重要,因此NOR闪存成为首选技术。Semper...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯NOR闪存,NOR闪存,NOR flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-03 16:51:00
- ISSI为汽车和工业市场推出符合AEC-Q100要求的512MbSPINOR闪存
- ISSI是一家无晶圆厂的半导体公司,为以下主要市场设计开发和销售高性能集成电路:汽车和通信,工业和医疗以及数字消费者。ISSI的主要产品是SRAM,DRAM存储,包括NOR闪存,NAND闪存和托管NAND解决方案(eMMC)的闪存,以及模拟和混合信号集成电路。ISSI代理宇芯电子提供高质量的半导体产品,一直是致力于存储器产品的长期供应商。并为客户提供技术及产品应用解决方案等。对ISSI汽车级512Mb串行(SPI)NOR闪存产品支持-40C至125C的宽工作温度范围,使其非常适合下一代汽车,工业和物联网(IoT)应用。512MbSPINOR器件超出了AECQ100的要求,并已准备就绪,可用于...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SPI NOR闪存,ISSI,512Mb SPI NOR闪存,NOR闪存,汽车电子 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-24 14:22:00
- 武汉新芯50nm高性能SPINorFlash
- 武汉新芯一家领先的非易失性存储供应商,宣布其采用50nmFloatingGate工艺SPINorFlash宽电压产品系列XM25QWxxC全线量产,产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作,为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。XM25QWxxC产品系列除了支持SOP8和USON8小尺寸封装,在中高容量产品也将针对可穿戴设备等尺寸受限的应用推出WLCSP封装,协助客户将空间利用发挥到极致。全线产品支持KGD解决方案,并为客户提供RDL服务,满足客户定制化的SiP需求。XM25QWxxC系列产品在1.65V至3.6V电压范围内读取速度可达133MHz(在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武汉新芯,SPI Nor Flash,XM25QWxxC 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-11 15:17:00
- 武汉新芯XM25QW非易失性spinorflash芯片
- 武汉新芯集成电路制造有限公司是国内紫光存储旗下一家领先的非易失性flash芯片存储供应商,武汉新芯宣布推出50nmFloatingGate工艺SPINORFlash宽电压产品系列XM25QWxxC。该产品系列支持低功耗宽电压工作范围,适用于物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用产品设计方案。XM25QWxxC系列产品的读速在1.65V至3.6V电压范围内可达108MHz(在所有单/双/四通道和QPI模式下均支持),提供比其他供应商更快更强的性能,在电源电压下降后,时钟速度没有任何减慢。其传输速率优胜于8位和16位并行闪存。在连续读取模式下可以实现高效的存储器访问,仅需8个时钟的指令周期即可读取...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 武汉新芯,XM25QW,非易失性spi nor flash芯片,flash芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:42:00
返回